This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC5071-Q1:因金属物体和 d 轴磁通之间的相互缠绕而确定 IPS 角度和转子角度相位偏移的算法

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1569182/ldc5071-q1-algorithm-to-find-phase-offset-of-ips-angle-and-rotor-angle-due-to-allignment-between-metalic-object-and-d-axis-flux

器件型号:LDC5071-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:  

最近、我们的团队正在开发一个使用 IPS 传感器的电机控制平台。 但是、我们发现从 IPS (Sin/Cos) 输出获得的角度与金属物体相关。 如果金属物体不会与转子磁通对齐、我们从 PLL 从 IPS 获得的正弦/余弦角度实际上会偏移到实际磁通角度。 是否有任何算法可以得出该机械偏移?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luong、

    您能解释一下所使用的器件吗?  这是 LDC5071 吗?

    关于这个问题,我认为我们没有什么可以检测到的,但我需要研究一点,并回到你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们计划使用 LDC5071。 实际上、我上面提到的问题是所有使用电感式检测而不仅仅是 LDC5071 的位置传感器的一个常见问题。 我们无法在工厂控制如何将金属物体组装到转子轴这一事实、导致在运行电机之前在应用代码中找到零角度偏移算法的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。  我还在研究这个问题。  我应该在本周末或下周初之前得到答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Eddie LaCost ,你找到了我的问题的答案. 只是给您更新一下、我们有一个相位交叉电路来检测 U-V 相位的交叉。 如果外部工作台旋转电机、则交叉点将为转子位置的 335 度。 我们正在使用 QepOnClb 进行查找、该特定电压交叉点找到失调电压。 您能添加一位专家来帮助我 清楚地说明该解决方案吗?