This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1614:绘图问题上的数据干扰

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1614EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1573819/ldc1614-data-glitch-on-the-plot-issue

部件号:LDC1614


工具/软件:

您好:

我希望此消息能帮您找到答案。 我正在测试一个矩形 80x200 线圈、我使用 LDC1614EVM 修改了使用 WEBench Coil Designer 工具生成的方形线圈、设计该线圈。

对于其他线圈、我们没有遇到任何问题。 然而,使用此线圈时,我们偶尔会在数据中观察到一个持续时间较短的大干扰:一个持续约 1 秒的极高峰值,大约每 30–40 秒出现一次。

我已附上:

1) 线圈常规数据的屏幕截图(间隔期间无干扰)、

2) 显示干扰的屏幕截图,

3) 线圈设计。

您以前是否遇到过类似的情况、或者您能否就如何解决此问题提供指导?

感谢您的支持。

此致、
Berk Eroglu
1)

2)
3)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Berk、

    对于此问题、应首先设置抗尖峰脉冲滤波器。  在 GUI 中、可在“Configuration"选项“选项卡中找到此信息。  您应将其设置为超过谐振回路频率的最低设置。  例如、如果振荡电路频率为 6MHz、则将滤波器设置为 10MHz。   

       

    另外、请确保正确设置了 IDRIVE。  下面的常见问题解答讨论了如何正确设置该设置。   

     【常见问题解答】如何为 LDC1614、LDC1612、LDC1314 或 LDC1312 设置 IDRIVE 寄存器?