This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:连接 EVM 失败

Guru**** 2573945 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1573125/awr2944evm-failure-to-connect-evm

器件型号:AWR2944EVM
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASHAWR2944

工具/软件:

尊敬的客户支持:

请告诉我如何使用新器件解决此问题。 我想启动 OOB 演示、但此步骤卡住:演示可视化工具正在尝试连接 EVM — 然后没有任何反应。 未显示错误消息。 XDS110 COM 端口正确定位、SBL 和应用程序映像已成功刷写。

此致、

Bb.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BB、

    您能否加载 SBL_QSPI 映像而不是 UART_uniflash?

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。



    UniFlash 程序加载成功完成、但出现了相同问题(一直尝试连接 EVM)  

    此致、

    Bb.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bertlan、

    您能告诉我您在 uniflash 中闪烁的确切图像吗?

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SBL_QSPI 映像:  
    “C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_04\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_04\tools\awr294x\sbl_qspi.release.tiimage“

    (或更早的 uart_uniflash:
    “C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_04\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_04\tools\awr294x\sbl_uart_uniflash.release.tiimage“)

    和应用映像

    “C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_04\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_04\ti\demo\awr294x\mmw\awr2944_mmw_demoTDM.appimage“

    此致、

    Bb.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BB、

    在此之后、您是否将 SOP 模式更改为正常工作?

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这确实是问题所在。 很抱歉您的小问题、感谢您的支持!