This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:刷写定制板固件时的问题

Guru**** 2573965 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1571831/iwr6843aop-issue-in-flashing-firmware-of-custom-board

器件型号:IWR6843AOP


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们已经使用 IWR6843AOP 构建了一个定制电路板。 但将用户应用程序/固件上传到 IWR6843AOP 时会遇到问题。

错误:

[xxxx、1:13:39 PM] 【错误】Cortex_R4_0:2025年9月30日 收到意外数据!!XXXX

[MCU 2025年9月30日、1:13:39 PM] 【错误】Cortex_R4_0:无法连接到串行端口。 重新检查选择的 COM 端口和/或权限。

重要/相关电路

1.方框图  

2. USB-TO-UART

UART 选择多路复用器

MUX_SEL :由 STM32 控制

MUX_SEL

输出

0

IWR 的 RS232TX、RS232TX 路由至 CP2105、然后最终连接至 USB

1.

IWR 路由到 STM32UART 的 RS232TX、RS232RX

4. SOP [2]

SOP2_IN ->来自 STM32 的信号

5. SOP [1]: 始终连接到 0

 

6. SOP [0]: 始终连接到 VCC

 

7. IWR6843AOP 复位电路

 

 8.  PMIC

 

 

观察表

 

序号

观察/备注

1.

设备管理器中显示了 2 个 COM 端口

(标准和增强)

2.

PMIC 的 VIN_B0、B1、B2、B3 为 4.77V

3.

PMICVIO_3V3 为 3.08V

4.

PMIC_3V3 = 3.3V

5.

PMIC_1V2 = 1.2V

6.

PMIC_1V0 = 1V

7.

PMIC_1V8 = 1.8V

8.

VOUT_PA_SUPPLY / AR_1P0_RF2 = 1V

9.

AR_1V4_SYNTH = 0V

10.

AR_1V4_APLL = 1.36V

11.

SOP [2:1:0]= 101(对于刷写模式)

SOP2:3.1V

(在原始原理图中,R18 为 22K、将其在电路板上更改为 1K)  

SOP1:0V

SOP0:3.32V

12

AR_VBGAP = 0.88V

13

AR_WARMRST(它始终为低电平…。 我无法看到

示波器上 nReset 0->1 处的逻辑 1->0

此外、在 EVK 的参考设计中也是如此。 该引脚上拉至 3.3V。

14

AR_NRST = AOP_RST = 3.21V

15

MUX_SEL = 0V

 

为了确保没有竞态条件且 SOP2 值(由 STM 控制)在 AOP 启动之前稳定下来。 在使用以下代码稳定 SOP 后、我们再次将 AOP_RST 拉至低电平一段时间

我们将高度赞赏有关上述情况的任何帮助。

谢谢、此致

Gagandip Singh Dadhwal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    我们正在等待您的答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gagandeep、

    抱歉、由于 TI 印度节假日、延误了时间。 几天之内、请允许我检查这个问题和原理图。

    此致

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gagandeep、

    根据观察和电压测量、表明器件已正确唤醒。 并且该问题可能与 UART 连接有关。

    我可以看到、选择 UART3_RX 和 UART3_TX 而不是 USB_RXD_ECI 和 USB_TX_ECI 时、多路复用器 SEL 为 0V。 因此、您可能无法通过 CP2105 访问 RS232 端口。

    您是否可以尝试将 MUX ctril 引脚拉至逻辑高电平 (3.3V)。

    此致

    Ankit