This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:运行时错误

Guru**** 2573965 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1570320/iwr6843aop-runtime-error

器件型号:IWR6843AOP


工具/软件:

TI 团队大家好、

如何修改运行时错误?

e2e.ti.com/.../Recording-2025_2D00_09_2D00_26-111216.mp4

如果我从 C:\Users\eeric\Downloads\mmwave_industrial_toolbox_4_12_1\mmwave_industrial_toolbox_4_12_1\labs\debugel\prebuilt_binaries Level_Sensing and C:\Users\eeric\workspace_v12\levelSensing\high_accurity_68xx_mss\LevelSensing 实验室无法正常工作。



IWR6843AOP 中的 TX 移相器有什么作用、它有什么用? 它是否仅使用 Tx 波束形成应用?


您是否应该介绍该部分 (OOK、对称序列发生器和对称 T_junction)?

此致、
Eric。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、  

    请给我们一两天时间来调查您的问题并进行回复。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josh、
    感谢您的反馈。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否尝试使用预编译的二进制文件? 您是否能够使用该方法成功执行应用程序?

    此致