This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOP:获得 0.5 米至 25 米的检测范围

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1572831/iwrl6432aop-getting-detection-range-from-0-5-to-25-meter

器件型号:IWRL6432AOP


工具/软件:

器件 IWRL6432AOP 是否可以在 0.5 米距离内检测目标。

根据数据表、最大检测距离为 25 米、

无论是否获得该 0.5m 至 25 米检测范围、都可以采取任何预防措施或进行设计注意事项  

采取措施。

请提供建议。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、我们可以使用 IWRL6432AOP 检测 0.5 米。 该范围的大部分调整发生在配置中。 如果您希望在超短距离内实现高精度测量、那么使用透镜非常重要。

    此致、
    Sharan