This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG3001:tmag3001a2 不稳定角度值

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: ROTATEPUSH-MAG-ACC, TMAG3001EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1573201/tmag3001-tmag3001a2-unstable-angle-values

器件型号:TMAG3001
主题中讨论的其他器件:ROTATEPUSH-MAG-ACC

工具/软件:

您好:

我尝试读取角度值(从 Angle_Result 寄存器中)、
磁体静态放置在传感器上方时(使用 TMAG3001EVM 和 ROTATEPUSH-MAG-ACC)。

配置 I set:
CONV_AVG = 5h
MAG_CH_EN = 3h
ANGLE_EN = 1h
(所有其他值均设置为默认值)

采样频率约为 150ms。

我还尝试 对每个样本读取多次(并返回到采样周期中最常读取的值)、
但 返回的值仍然不稳定(差异高达 4LSB/大约 3 个十六进制值)。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nadav,

    您是否可以尝试以下设置:

    CONV_AVG = 0x05(32 次均值计算)

    LP_LN = 0x01(低噪声模式)

    OPERATING_MODE = 0x02(连续采样->离开配置模式)

    MAG_CH_EN = 0x03(XY 角度)

    ANGLE_EN = 0x01(启用角度)

    X_Y_Range = 0x01 (+/–80mT -> ROTATEPUSH-MAG-ACC 的输入约为 70mT 至 80mT)

    我希望使用上述设置后、您应该会看到更好的结果。

    谢谢、

    Scott