请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR2944工具/软件:
您好、
可以像 shuffleLUT 一样配置“零插入“、其中一次可以设置多个零插入、但使用时、偏移用于控制开始位置、
如下面的所示
shuffleRamOffsetAzimFFT = 16*2*sizeof(uint16_t);
retVal = HWA_configRam(obj->hwaHandle, HWA_RAM_TYPE_SHUFFLE_RAM, (uint8_t *)&cfg->staticCfg.azimFFTGeometryCfg[0], \
sizeof(uint16_t)*NUM_TXANT*NUM_RXANT, shuffleRamOffsetAzimFFT);
shuffleRamOffsetElevFFT = 16*3*sizeof(uint16_t);
retVal = HWA_configRam(obj->hwaHandle, HWA_RAM_TYPE_SHUFFLE_RAM, (uint8_t *)&cfg->staticCfg.elevFFTGeometryCfg[0], \
sizeof(uint16_t)*NUM_TXANT*NUM_RXANT, shuffleRamOffsetElevFFT);
// use
hwaParamCfg.source.shuffleStart = 2;
hwaParamCfg.source.shuffleStart = 3;
谢谢!