请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP119EVM工具/软件:
您好、
我在安装用于评估传感器的驱动程序时遇到问题。
在其中一个初始步骤中、我获悉未安装 GUI Composer 运行时。

我的选项是“从 Web 下载“(由于公司策略,此选项不起作用)、但“从文件安装“选项不会带来任何结果。
我已经 从您的网站下载了 GUI_Composer-6.2.0.1-Setup、即使安装了它 、TMP119EVM_1.0.3_installer_win 也报告运行时不可用。
选择“Install from file“选项会出现错误。 弹出窗口名称为
参数无效
为选项“--mode"提供“提供的值无效

我起初尝试过使用最新版本的运行时: gui_Composer 6.2.0.1-Setup
但尝试使用较旧版本也未能成功 (GUI_Composer-5.5.0.2-Setup)
非常感谢您帮助评估 PCB 正常运行。