This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1133-Q1:TMCS1133 最大电流

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TMCS1133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1574050/tmcs1133-q1-tmcs1133-current-max

器件型号:TMCS1133-Q1
主题:TMCS1133 中讨论的其他器件

工具/软件:

TMCS1133A1AQDVGR 它是一个非常有趣的传感器,良好的带宽,延时时间,电流。

是否有具有更高电流(大于 90A)能力的等效传感器? 您是否正在以这种方式进行发展?

我寻找一个传感器 300A , 500kHz 的最小带宽

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sylvain、  

    在这样的带宽下、我们的额定电流确实略高于 TMCS1133。 它最近是在 TI.com 发布的预发布版本、这是 TMCS1148。  

    关于更高电流的型号、我们正在寻找更高的型号!