This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843ISK:Cliff_Detection_ fusing_mmWave

Guru**** 2573705 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1573802/awr6843isk-cliff_detection_using_mmwave

器件型号:AWR6843ISK


工具/软件:

尊敬的先生/女士:

我使用 AWR6843ISK EVM、我在路径下方查看了 TI 雷达工具箱的一个应用实验可用器件

“C:\ti\radar_toolbox_2_30_00_12\tests_and_labers\application_labers\using_mmwave_“ Cliff_Detection_。

我要运行相同的实验并 可视化输出数据、我看到 使用了以下可视化工具来可视化输出(附加了屏幕截图)

我的问题:

 您能否确认、在哪里可以获取此可视化工具应用。 请分享 路径或详细信息?

此致、

Mani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mani、

    这是 mmWaveDemo Visualizer。 您必须下载 mmWave SDK 3.6 软件包、刷写示例演示二进制文件、然后使用配置为启用热图的可视化工具。

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     感谢您的答复。

    其提到的自定义可视化工具(请读取标记的行)

    我的问题:

    1. 您能否再次检查并重新确认这是不同的可视化工具还是 mmWaveDemo Visualizer?

    2.如果它的自定义可视化工具,在哪里可以得到这个可视化工具应用程序。 请分享 路径或详细信息?

    3.  我正在寻找基于雷达的传感器 应用程序 来检测 地面 不规则性,如斜坡,悬崖等  您能否确认雷达工具箱中提供的任何 符合此要求的工作示例(可加载和测试这些示例)?

    此致、

    Mani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mani、

    对不起,我以为你指的是你屏幕截图底部的热图。 定制可视化工具是 MATLAB 中使用的可视化工具、而我们不再使用雷达工具箱产品、遗憾的是、由于 8 年前不再在 TI 工作的个人完成了该实验、因此时间已经很长。

    根据您在问题 3 中所说的内容、我实际上要看一下我们的表面分类示例。 在这里、我们使用范围数据(仅为简单低功耗而使用范围)、并能够区分不同的表面、例如湿表面与干表面。 以及草地与混凝土。 如果您在楼梯顶部或类似的跌落表面收集雷达数据、我完全相信雷达可以将其与常规地板区分开来。 此示例适用于 6432、但可以按照分步过程来创建类似示例、但适用于 6843。

    表面分类视频:
    https://www.ti.com/video/6362804564112

    表面分类雷达工具箱:

    http://dev.ti.com/tirex/local?id=surface_classification_pytorch_user_guide&packageId=radar_toolbox

    表面分类 Edge AI Studio:

    http://dev.ti.com/tirex/local?id=edge_ai_studio_with_radar_user_guide&packageId=radar_toolbox

    此致、

    Pedrorm