This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843:[AWR6843ISK]第二个电路板未上电—闪烁后无 LED 或 COM 端口

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843ISK, MMWAVEICBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1573518/awr6843-awr6843isk-second-board-not-powering-up-no-leds-or-com-ports-after-flashing

器件型号:AWR6843
主题中讨论的其他器件: MMWAVEICBOOST

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

这是我的第二个具有相同问题的新 AWR6843ISK 板。 闪烁后、电路板突然停止—未检测到 LED、也未检测到 COM 端口。

已尝试多根 USB 电缆和不同的 PC、并验证 5V 测试点处的电压为 0V。
板保持完全冷,没有生命迹象。 似乎两个电路板都在电源路径(保险丝或 PMIC)上出现故障。
请告知根本原因或 RMA 程序。

谢谢、
Shammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shammi:

    发生故障时、电路板是如何通电的? 是通过笔记本电脑的 USB 供电、还是通过 MMWAVEICBOOST 承载卡为其供电?

    此致、

    Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajay:

    此电路板直接通过笔记本电脑的 micro-USB 连接供电。 MMWAVEICBOOST 承载卡是 不会 用于在故障期间通电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shammi:
       根据您的观察 ( 5V 测试点为 0V)、似乎 PMIC 已损坏、很可能是由于 ESD 事件造成的。 使用电路板时请确保提供 ESD 保护。 您可以尝试将 PMIC 替换为良好的 PMIC 并进行测试。

    谢谢、
    Sivaprasad