This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:约 SIL2、CRA 和 EN12453

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1574940/iwr6843-about-sil2-and-cra-and-en12453

器件型号:IWR6843


工具/软件:

您好、

我认为 IWR6843BGABLR 的安全等级为功能安全合规型 SIL2。

这是否需要满足 CRA(EU 网络复原力法案)​​和 EN12453 的要求?

还是有助于满足要求?

最好的注意、

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    为了获得最佳和最新的答案,我们建议您从该领域的持牌法律专业人士那里获得建议。  

    由于 SIL2 不涵盖网络安全、因此不太可能满足基于功能安全的 CRA SOLEY 要求。  

    SIL2 器件可能用作 EN 12453 认证的一部分。  

    希望这对您有所帮助

    Blake