This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3022:用于 SI 分析的 IBIS 模型

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC3022, HDC3020EVM, HDC3020FLXEVM, HDC3020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1574747/hdc3022-ibis-model-for-si-analysis

器件型号:HDC3022
主题中讨论的其他器件: HDC3020HDC3020FLXEVM

工具/软件:

您好、

我尝试在设计上模拟 I2C 线路、以查看信号完整性并检查过冲/下冲。 HDC3022 是否有 IBIS 模型可用、或者是否有可推荐的通用方法?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    遗憾的是、我们目前没有可用于 HDC3022 的 IBIS 模型。 我建议 您订购带有 MCU 的 HDC3020EVM、这样您就可以使用 GUI 评估传感器、并在需要时稍后断开传感器。

    或者、如果您只需要传感器、  可以 通过将导线连接到金手指来将 HDC3020FLXEVM 集成到测试设置中。 然后、您可以实时评估 I2C 性能。

    此致、

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    感谢您为我提供帮助、并将这些选项结合在一起。

    您是否可以建议 使用通用模型来仿真 HDC3020 的 I2C 总线的方法、或者唯一的方法是物理测试?

    此致、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    以便对 HDC3020 的 I2C 性能进行更准确、实时的分析。 我强烈建议订购如上所述的 HDC3020FLXEVM、因为它是一款简单直接的即插即用传感器、可以直接集成到您的测试装置中。 遗憾的是、目前 HDC3020 在建模方面没有替代方案。

    此致、

    哈利