This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:计算雷达立方体大小

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1574694/iwr6843isk-calculating-the-radar-cube-size

部件号:IWR6843ISK
主题:IWR6843 中讨论的其他器件

工具/软件:

我正在尝试计算 IWR6843 的雷达立方体大小。 相关的配置参数如下所示。

ADC 样本 128        
线性调频脉冲数 255
Tx 数 3.
Number of Rx 4.
样本大小(复数采样)-字节 4.

如果我以千字节为单位计算雷达立方体大小、 请手动:

                     (ADC 样本 x 线性调频脉冲数 x Rx 数量 x Tx 数量 x 样本大小)        /1024

                     (128           X     255          x 4.                 x 3           X   4        ) / 1024  =   1566720 / 1024 =   1530 KB

现在、当我尝试中相同的参数时 mmWaveSensingEstimator 2.5.0 、  雷达立方体的大小如所示 510 KB 。 我随附了如下所示的图片。

其中一个原因可能是此计算中未考虑发送器的数量。 我的问题是:

  1. 哪个值正确、mmWaveSensingEstimator 值或我在上面计算过的值?
  2. 如何计算片上 RAM 中存储的雷达数据立方体大小?

感谢您在这方面的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是对的、原因是 TX “未在计算中考虑“、但有充分的理由。

    使用 DCA1000 时、它会捕获每个线性调频脉冲的数据、并且捕获的文件大小= Num ADC Samples×Num RX Channels×Num Frames×Num Chirp×Num Bytes per Sample。 TX 在哪里? 它实际上包含在线性调频脉冲数中。  在第 1 代器件(包括 6843)中、通过 chirpCfg 和 numLoops 进行编程以确定线性调频脉冲环路数。 在第 1 代器件(包括 6843)中、通过 chirpCfg 和 numLoops 进行编程以确定线性调频脉冲环路数。 在低功耗器件中、我们通过 MIMO 模式或每线性调频脉冲 LUT 对此进行编程、在该 LUT 中、我们实际上有多个突发。 因此、您可以将总线性调频脉冲数视为(chirpCfg 行数*线性调频脉冲环路数)=(3 * 255)。  

    为什么 mmWaveSensingEstimator 中的雷达立方体大小可以提供 510KB 的数据呢? 我认为这是个问题、因为您是对的、应该是 1530kB、如果不是第 1 代器件、我认为雷达立方体计算是正确的。

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了确认这一点、只需将雷达数据立方体置于 IWR6843 的存储范围之外、IWR6843 具有 768KB 的 L3 雷达数据立方体存储器。 我需要使用外部 RAM 或片外处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确的是、超过 768KB 的雷达立方体、由于指定的雷达立方体太大、传感器将无法启动。 但是、没有什么能阻止该传感器的模拟部分捕获该大小的雷达立方体、并将其发送到外部处理器以捕获和处理该数据。 由于雷达需要非常快的时序、因此所需的接口必须非常快、例如 LVDS。

    此致、

    Pedrorm