This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:毫米波 IC 升压板上的 60 引脚接头与 IWR6832AOPEVM 目标器件上的接头不一致。 我该怎么办 — 在哪里购买/购买什么连接器电缆?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVEICBOOST, IWR6843AOP, IWR6843ISK, IWR6843, IWR6843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1574883/iwr6843aopevm-60-pin-headers-on-mmwave-ic-boost-board-do-not-align-with-those-on-the-iwr6832aopevm-target-device-what-do-i-do---where-what-connector-cable-to-purchase

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:IWR6843、MMWAVEICBOOST 、IWR6843ISK、IWR6843AOP

工具/软件:

检查兼容性:确认 IWR6843 EVM 上的连接器与 MMWAVEICBOOST 兼容。 在 IWR6843ISK 的某些版本“D"上“上、60 引脚连接器未完全对齐以实现直接连接。 虽然可以仅使用一个连接器 (J4) 实现基本的 UART 和复位功能、但这不是标准过程。 如果您遇到此问题、请访问 TI E2E 支持论坛获取指导。

这是 Google AI 在进行搜索时返回的内容。  请返回 E2E TI 支持论坛上的此处、我是。

基本上、60 引脚连接器在 MMWAVEICBOOST 电路板的“底部“上有一个斜面、但在 IWR6843AOPEVM 电路板上、相应的连接器的斜面朝向相反方向(与 MMWAVEICBOOST 不同)。   

我不认为我不应该拆焊用威克/焊回一个连接器的另一种方式(翻转它),因为焊接桥等  引脚非常小。


那么,有什么建议/建议买什么来纠正这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    你到底想做什么? 这对我来说是不清楚的。 IWR6843AOP 和 IWR6843ISK 都可以直接卡入到 MMWAVEICBOOST 上、如下所示。

    此致、

    Pedrorm