This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA970:2.5kHz 的 S1_S2 BPF 参数

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1574648/pga970-s1_s2-bpf-parameters-for-2-5-khz

部件号:PGA970


工具/软件:

您好:

您能告诉我中心频率为 2500Hz 时的 ADC 1 和 ADC2 BPF 寄存器设置吗? 数据表第 111 页。

谢谢您、

Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:  

    请参阅随附的内容。 系数值为十进制。  

    e2e.ti.com/.../bpf.txt

    谢谢、

    Maggie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 是否有通用公式来计算带宽和不同频率的滤波器值?

    谢谢、

    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:  

    我有一个 MATLAB 脚本、用于计算值。 遗憾的是、由于它尚未通过适当的 TI 发布渠道、因此我无法公开分享它。 我们计划在 Python 中发布相同的脚本,但我没有发布时间表。  

    PGA970 中的滤波器是一阶巴特沃斯带通滤波器、因此、如果给定我所需的中心频率和带宽、我使用 MATLAB 中的内置函数生成滤波器传递函数。 对于低通滤波器、该过程类似于一阶低通巴特沃斯滤波器。  

    B1、A2、A3 常数是指巴特沃斯滤波器传递函数。  

    谢谢、

    Maggie