This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844EVM:在 DSPSS (C66) 的 SYSCFG 选项中缺少 RTI、但在 APPSS (ARM7) 中存在 RTI

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1573389/awrl6844evm-rti-is-missing-in-ti-drivers-in-syscfg-option-for-dspss-c66-but-present-in-appss-arm7

器件型号:AWRL6844EVM


工具/软件:

我们正尝试使用 SYSCFG 工具配置 RTI。

我们在  DSPSS (C66) 中没有看到该选项。 下面随附了屏幕截图

但我们在 APPSS (ARM7) 中确实看到了这一点。 下面附上了屏幕截图。

我们需要做什么来获得此 DSPSS 与 SYSCFG ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您联系 RTI 模块。 我已经邀请了一位专家来研究这个问题。 请给他们一天或两天时间来调查此调查。 如果您不介意我问、您是否有特殊原因需要使用 DSP RTI 模块、或者可以用 APP RTI 模块作为补充?

    感谢您的耐心、

    Kristien  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijaya:

    由于只有一个 DSS RTI 实例、我们将其用于 FreeRTOS 、因此未提供 DSP 的驱动程序配置。

    您是否计划使用 FreeRTOS?

    此致、

    Vignesh K.