This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:跟踪器未在 GUI 中实现

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1572714/awr2944evm-tracker-is-not-implemented-in-the-gui

器件型号:AWR2944EVM


工具/软件:

我在 CCS 中成功构建了高端角雷达 DSS 和 MSS 工程、并生成了 appimage。 在 Automotive Visualizer GUI 中、我可以看到静止和移动的目标;不过、却不会跟踪移动的目标。

我在论坛中遇到了这一主题:

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1565488/awr2944evm-hecr-demo-tracker-issues-incl-documentation-discrepancy/6034342?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=HECR%20demo%20tracker%20issues#

和遵循了建议的步骤、但跟踪的目标仍然不会显示。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们已经测试了此错误修复、能够在 Automotive Visualizer 上正确看到轨迹。

    您能否分享您所做的代码更改以及错误修复?

    是通过 CCS 还是通过 makefile 和源代码进行开发?

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    很抱歉、延迟的回复。

    我负责在 Code Composer Studio 中进行开发。

    我只对 mm_load_params 中的 MmwDemo_trackerConfig () 函数进行了更改.c,如我的帖子线程中提供的解决方案所述。 我曾尝试分别对 DSS 和 MSS 进行更改、并将两者合并。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您可以使用工程包中的 makefile 进行构建并进行测试吗? mmw_load_param.c 仅由一个内核使用、这取决于演示的构建方式。 此外、我们还计划在下周结束时发布一个新的雷达工具箱、供您稍后查看是否出现相同的问题。

    此致、

    Gabriel