This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843:RX ADC DC 偏移校准失败的影响

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1566154/iwr1843-impact-of-rx-adc-dc-offset-calibration-failure

部件号:IWR1843


工具/软件:

您好:  

如果我们使用校准结果运行雷达、但在引导时校准中 RX ADC 直流偏移校准失败、请告诉我对雷达性能的影响。
我的理解是,接近零距离的频谱会增加 — 这是正确的吗? 还有其他影响吗?

此外、您能告诉我 rlCalibitionData_t 结构的 rxAdcDcCalibData 中 16 个字节的内容吗?

此致、
Yasuaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yasuaki。

    对延迟响应表示歉意。   

    如果我们使用校准结果来操作雷达、其中在引导时校准中 RX ADC 直流偏移校准失败、请告诉我对雷达性能的影响。
    我的理解是,接近零距离的频谱会增加 — 这是正确的吗? 是否有任何其他影响?

    从软件角度来看、如果这失败、Rx 信号数据将不正确/未校准、从而可能导致点云不正确。  此外、干扰消除可能无法按预期工作。  从硬件的角度来看、如果没有此校准、我们将无法提供目标距离精度。

    另外、您能告诉我 rlCalibrationData_t 结构的 rxAdcDcCalibData 中 16 个字节的内容吗?

    让我来看看这一点、并在明天的一天结束前提供最新信息。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    另外、您能告诉我 rlCalibrationData_t 结构的 rxAdcDcCalibData 中 16 个字节的内容吗?

    对延迟响应表示歉意。   对于每个 Rx、该值为 16 位 I/Q 值。

    此致、

    Santosh