This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843AOP:有关 xWR6843AOP SDK 3.5.4 中校准的问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1561812/awr6843aop-question-about-calibration-in-xwr6843aop-sdk-3-5-4

器件型号:AWR6843AOP
主题:IWR6843 中讨论的其他器件

工具/软件:

我目前正在使用 xWR6843AOP 平台 SDK 版本 3.5.00.04。


我刷写了位于以下位置的二进制文件:


C:\ti\mmwave_sdk_03_05_00_04\packages\ti\demo\xwr64xx\mmw\xwr64xxAOP_mmw_demo.bin

为了实现可视化、我使用了 MM Wave_Demo_Visualizer 3.5.0 以及配置文件 profile_3d_aop.cfg  和默认值。  


中的“概况“ 高级命令 选项卡中、我输入了以下命令:

MeasureRangeBiasAndRxChanPhase 1 1.0 0.2

但是、系统响应了一条消息、指出该命令不受支持。

我记得、这一程序过去一直起作用。 您能否告知我是否可能错过了某个步骤、或者我是否为此 SDK 版本使用了错误的文件?

感谢您的支持。

此致、

Chris。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris:

    SDK 用户指南和 Doxygen 文档都表明 应支持 measureRangeBiasAndRxChanPhase。   XWR64XX/XWR68xx/XWR68XXAOP 的毫米波(毫米波)演示

    是否可以将 measreRangeBiasAndRxChanPhase  CLI 直接添加到中  profile_3d_aop.cfg 并查看您是否能够成功运行 visualize。

    此致、
    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我对 IWR6843 电路板的建议校准过程有疑问。 由于每个电路板都需要单独进行校准、因此我需要知道如何measureRangeBiasAndRxChanPhasecompRangeBiasAndRxChanPhase在 HCC 架构中正确执行命令并使用写入结果。

    如果 HCC 框架中没有直接 CLI 方法、我正在考虑以下替代方法。 您能否验证此程序是否正确?

    1. 首先、加载OOB.bin(开箱即用演示)以执行measureRangeBiasAndRxChanPhase测量并生成校准数据。

    2. 然后、使用闪存 API 将该校准数据写入外部闪存中的特定保留块。

    3. 最后、刷写我们的大规模生产二进制文件、对其进行编程、以便在初始化期间从闪存中的该位置读取校准数据。

    您能否为在生产中实施此每个器件校准提供建议的最佳实践或建议方法?

    感谢您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很抱歉耽误你的时间。  你的建议对我来说很好。  工厂校准遵循类似的步骤。   

    此致、

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个问题需要您的帮助。 对于这些compRangeBiasAndRxChanPhase参数、是否有推荐的闪存存储地址(例如)0x5008_0000? 此外、如果要在执行校准后立即存储校准值、我应该使用哪个闪存 API?

    此外、在大规模生产程序compRangeBiasAndRxChanPhase中、我应该在哪里修改闪存中的存储位置、以便在程序加载期间可以将闪存中的校准值正确恢复到 IWR6843 的内部 RAM 中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请给我一些时间来找到答案。  我们将在下周初回复您。

    此致、

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很抱歉耽误你的时间。  通常、您可以写入闪存中的任何地址偏移量。  只需确保该地址不会与闪存中存储应用映像并具有足够空间的位置重叠。  考虑地址 0x1ff000 或 0x1fe000 应该是不错的选择。

    此致、

    Zigang