This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843:AWR6843 不支持 ROV

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2674P10, AWR6843, SYSBIOS, MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1575809/awr6843-no-rov-support-for-awr6843

器件型号:AWR6843
主题中讨论的其他器件:CC2674P10、、 SYSBIOS

工具/软件:

我遵循了 指示

就我而言、CCS12.8 无法连接到某些服务:“ROV _connect 无法启动代理:不允许为 cloudAgentInstallerServerURL 提供值“。

我安装了 CCS12.7 并且工作正常。

下一个问题是:

然后、浏览到并打开 要导入的仪表板中的.rov.json 文件。 许多示例项目包含自己的 ROV 仪表板文件、其中包含对该示例有用的视图。“

我 在 AWR6843 的 SYSBIOS/MMWAVE-SDK 中找不到任何.ROV 或.ROV.json 文件。 我通过将“ti.sysbios.family.arm.m3.hwi"替换“替换 为“ti.sysbios.family.arm.v7r.vim.hwi"来“来手动更改了 CC2674P10 的文件、并将其导入。

但现在我将执行下一步(请参阅随附的屏幕截图 image001.png)  

我看到、 在我们的.out 文件中有与 ti.sysbios.family.arm.v7r.vim.Hwi 和 ti.sysbios.KNL.Task 相关的函数。

我们在特殊环境(而不是通过 CCS)构建应用程序。

看起来 CSS 找不到一些与应用程序配置相关的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您联系我们。 请给我们一两天的时间来回复。

    此致、

    Kristien