This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST-ODS:296-53114-ND

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1573516/awr1642boost-ods-296-53114-nd

器件型号:AWR1642BOOST-ODS
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642BOOSTUNIFLASH

工具/软件:

尊敬的所有人:

我正在测试一个 AWR1642BOOST EVB、但我遇到了一些问题。

首先是硬件连接。 在设备管理器上 ,我看到 COM1 和 COM2 ,当我启动 UNIFLASH 插入 COM1 时,我收到错误“系统已配置“,无法继续。

我尝试通过属性设备管理器更改串行 COM 的编号、但 它不能再次工作。

请帮帮我。 我的错误是什么?

提前感谢

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    为了正确显示 COM 端口、您需要安装 CCS 或仿真包。

    https://dr-download.ti.com/software-development/ide-configuration-compiler-or-debugger/MD-J1VdearkvK/20.3.1/CCS_20.3.1.00005_win.zip 

    XDS 仿真软件 (EMUPack) 下载

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这未解决我的问题:

    2025年07月10日、00:38:06][info]  Cortex_R4_0:刷写过程正在开始...
    [COM、00:38:06] [info] Cortex_R4_0:连接到 2025年07月10日 端口 COM1……
    2025年07月10日、00:38:06][info]  Cortex_R4_0:复位到器件的连接
    [MCU 2025年07月10日、00:38:06] [info] Cortex_R4_0:设置中断信号
    [xxxx、00:38:21] 【错误】Cortex_R4_0:2025年07月10日 收到意外数据!!XXXX
    2025年07月10日、00:38:21] 【错误】Cortex_R4_0:无法连接到串行端口。 重新检查选择的 COM 端口和/或权限。
    2025年07月10日、00:38:21] [info] Cortex_R4_0:已启动刷写实例清理……
    2025年07月10日、00:38:21] [info] Cortex_R4_0:实例已取消初始化!

    提前感谢

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请在设备管理器中共享端口的屏幕截图。  

    此外、请分享您如何连接电路板的图像。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在您分享的图像中、SOP 跳线看起来处于功能模式。

    您可以将 SOP 跳线置于刷写模式、对电路板进行下电上电、然后再次进行测试吗?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    好的、我连接了电路板、但启动演示 GUI 时显示:

    SDK 输入版本[2、1]与目标报告的[3、6]不匹配

    更改输入版本/目标并重试。

    SDK 为 2.1、但安装到电路板上的雷达工具箱是 2.10…… 这是什么?  

    我必须为雷达工具箱安装 2.0 版吗?

    提前感谢

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    我解决了我的问题。

    非常感谢、

    Antonio  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我将关闭该主题。  

    谢谢、

    Aydin