This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:sensorStart 上的生命体征演示错误

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1564697/iwr6843aop-vital-signs-demo-error-on-sensorstart

器件型号:IWR6843AOP


工具/软件:

运行生命体征的演示、我在输入` ensorStart `s时收到以下信息、并且数据端口不会开始发送数据。

mmwDemo:/>
sensorStart
调试:初始化校准状态= 0xffe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉、延迟的回复。 您使用的是哪个版本的雷达工具箱? 最新的工具箱版本 (radar_toolbox_3_20_00_04) 中有一个错误、阻止生命体征正常工作  

    请从以下位置使用可视化工具

    radar_toolbox_1_30_01_03\tools\visualizers\mm\mm Industrial_Visualizer Wave_Industrial_Visualizer

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 如果我使用自己的源代码、应该如何处理此问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是将自己的源代码用于可视化工具还是演示? 如果您在演示中使用自己的源代码、那么从错误中看来、启动校准没有正确完成。 您可以参考开箱即用演示、了解有助于您执行校准的正确步骤顺序。 您可以参考以下位置的演示

    radar_toolbox_3_20_00_04\source\ti\examples\Fundamentals\xWR6843_CRC Low_Power_Modes

    此致