This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:哪个函数可以替换 SDL_generateSwWarmReset ()?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1576080/awr2944-which-function-can-replace-sdl_generateswwarmreset

器件型号:AWR2944


工具/软件:

您好、

请告诉我 sdk_04_07_01_03+mcu_plus_sdk_awr294x_10_01_00_04 中的哪个函数 可以替换该函数  

sdk_04_06_00_01+mcu_plus_sdk_awr294x_09_00_00_15 中的 sdl_generateSwWarmReset ()?
谢谢、
Bolong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bolong:

    更高版本的 SDK 中不提供 SDL。  SDL 仅包含在 4.7.0.1 版本之前的 SDK 中。 如果需要、请联系离您最近的 FAE 以获取支持最新 SDK 的 SDL 软件包。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samhitha:

    我知道 更高版本的 SDK 中不提供 SDL。

    替换为  

    SoC_generateSwWarmReset () 或  
    watchdog_reset() 或  
    watchdog_configureWarmReset () 或新 SDK 中的其他 TI 驱动程序函数?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bolong:

    它不会被这些函数中的任何一个所取代。 SDL 刚刚从 SDK 产品中删除。

    如果您希望 执行热复位、则可以使用  SOC_generateSwWarmReset。

    此致、

    Samhitha