This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:如何消除声学噪声

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1571070/awrl6432-how-to-eliminate-the-acoustic-noise

器件型号:AWRL6432


工具/软件:

您好团队:

客户将 AWRL6432 与 MIC(用于内置摄像头系统)一起使用、此时声学噪声是系统的大问题。

  1. 使用雷达 (AWRL6432) 时是否有办法消除声学噪声?
    您以前是否收到过这样的请求? 您能告诉我们是否有降低或消除噪声的方法?

  2. 您能否检查以下 AWRL6432 芯片的输出功率波形是否正常?
    (客户在检查声学噪声问题时需要验证 AWRL6432 的内部功率。)

    =>工作和睡眠(每帧期间)
    => VOUT_14SYNTH 似乎与线性调频脉冲相似、是正常波形吗?

此致、

LINA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LINA:

    感谢您通过 e2e 发送您的问题。  我们的一位硬件工程师会尽快答复您。

    此致、

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lina:
     1、您能详细说明声学噪声是什么意思吗? AWRL6432 PCB 是否会在可闻范围内产生噪声?

     2.电源波形看起来不错。 这些变化取决于传感器运行(主动,深度睡眠等)

    谢谢、
    Sivaprasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、sivaprasad K L
    我是 Lina 客户公司的 Jake Ann。
    1.与线性调频脉冲周期相同频率(大约 2.8kHz)的声学噪声出现在 PCB 上。 电流消耗的波形如下图。 是否有办法改善 AWRL6432 中的这种噪声?
    2.您说 VOUT_14SYNTH 的电压波形是正常的、是否有办法防止电压波动? (减少噪音)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jake、
      我真诚地为因节假日而迟迟未能作出答复而道歉。  配电网络/直 流/直流转换器的陶瓷电容器可能会产生声学噪声。  请参阅以下链接了解该现象。 Murata 对于替代电容器几乎没有建议。  用于抑制笔记本电脑电池线路中的声学噪声的 MLCC 解决方案|陶瓷电容器| Murata Manufacturing Co.、Ltd.

    谢谢、
    Sivaprasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供良好的信息和答复。
    但由于我们是汽车 应用、因此必须使用汽车 器件。 有几个器件需要替换 MLCC。 (由于器件尺寸/价格等限制)

    我还有一个问题。
    是否有方法可以减小 MMIC (AWRL6432) 中的突发和异常空闲之间的电流差?
    换句话说、是否可以增加系统间空闲时的电流消耗?
    请告诉我、在固件更改或寄存器设置的突发间空闲期间、是否有办法阻止节能。

    下面是 AWRL6432 TRM 的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jake、
       您能告诉我您提出的合理要求(增加空闲时间功耗)以便我们理解吗? 毫米波低功耗系列器件等 AWRL6432 旨在实现非常低的功耗。 因此、AWRL6432 器件不提供禁用突发间和帧间节能的选项。 但是、我们有一个 API 可在线性调频脉冲间空闲时间禁用节能设置。 有关更多详细信息、请参阅毫米波 DFP 文档的“2.4.14 传感器动态节能禁用配置 API“部分。

    谢谢、
    Sivaprasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siva、  

    我认为最好在邮件中更详细地讨论它。 请检查邮件。

    此致、

    LINA