This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944P:AWR2944P 引脚配置

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2944P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1578346/awr2944p-awr2944p-pin-configuration

器件型号:AWR2944P


您好、

SDK 4.7.1.4

CCS 20.1.0

SYSCFG 1.23

在 AWR2X44P 中移植驱动程序示例、检查 syscfg、找到适用于 AWR2E44P 的引脚定义、以 I2C 为例(如下图所示)、对于 I2C SDA、可以选择适用于 AWR2E44P 的引脚 T13/T19A19。 从下面的数据表图中、我们可以看到、对于 AWR2944P、I2C SDA 有四个引脚、在 AWR2944P EVM 中选择了 R8、那么如何配置 syscfg? 2222.png

 1111.png

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy Yin:

    感谢您发送编修。 目前, 由于节日期间的节日,主题专家已离开办公室。

    请预计我们本周的回复会延迟。

    感谢您的理解和耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭。 找到了 SDK 用户指南中的答案。 谢谢。