This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP1075:ESP32-S3 DevKitC-1 上的 MP1075—地址 0x48 处的 I²C μ A NACK(已连接逻辑分析仪捕获功能)

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP1075, TMP102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1582042/tmp1075-mp1075-on-esp32-s3-devkitc-1-i2c-nack-at-address-0x48-logic-analyzer-capture-attached

器件型号:TMP1075
主题: TMP102 中讨论的其他器件

您好、

我有一个 TMP1075 温度传感器通过 I²C μ A 连接到 ESP32-S3 DevKitC-1。 TMP1075 上的 A0–A2 引脚接地、因此配置的 7 位地址为 0x48 ,但设备没有确认—我总是看到 NACK

以下是总线和器件配置(请参阅随附的逻辑分析仪屏幕截图和代码片段):

 tmp102_config_t conf ={
    addr = 0x48、         /**<设置 TMP102 传感器 (0x48) 的 I2C 地址*/
    .PIN_SCL = GPIO_NUM_1、   /**<将 I2C 时钟 (SCL) 的 GPIO 引脚设置为 GPIO 14 */
    .pin_sda = GPIO_NUM_2、   /**<将 I2C 数据 (SDA) 的 GPIO 引脚设置为 GPIO 13 */
  };
I2C_MASTER_BUS_CONFIG_t i2c_mst_conf ={
    .clk_source = I2C_CLK_SRC_DEFAULT、         /**<使用 I2C 的默认时钟源*/
    i2c_port = I2C_MASTER_NUM、             /**<使用定义的 I2C 主器件端口号*/
    .scl_io_num = pin_SCL、               /**<从配置中分配 SCL 引脚*/
    .sda_io_num = pinsda、               /**<从配置中分配 SDA 引脚*/
    .glitch_ignor_cnt = I2C_glitch_ignore_CNT、    /**<设置干扰滤波器计数以实现降噪*/
    .flags.enable_internal_pullup = I2C_PULLUP_ENABLE、/**<启用 I2C 线路上的内部上拉*/
  };
 
I2C_DEVICE_CONFIG_t DEV_conf ={
    .dev_addr_length = I2C_ADDR_BIT_7、 /**<将器件地址长度设置为 7 位*/
    /device_address = addr、       /**<分配 TMP102 器件地址*/
    .scl_speed_Hz = I2C_MASTER_FREQ_Hz、/**<设置 I2C 时钟频率*/
  };

/** I2C 主器件配置*/
#define I2C_MASTER_NUM I2C_NUM_0/**< I2C 主器件端口号*/
#define I2C_MASTER_FREQ_Hz 1000000 /**< I2C 主时钟频率、单位为 Hz */
#define I2C_TIMEOUT_MS 10000/**<   I2C 操作超时(以毫秒为单位)*/
#define I2C_PULLUP_ENABLE   1/**<为 SDA 和 SCL 线路启用内部上拉*/
#define I2C_glitch_ignore_CNT 7/**< 用于噪声抑制的干扰滤波器计数*/
 
我还连接了外部上拉电阻器、
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Saranya、

    根据此 e2e 帖子中提供的内容、我没有看到任何问题。 您能否提供 逻辑分析仪之外 I2C 通信的原理图和示波器屏幕截图。 我希望看到真实信号。  

    此致、

    Meredith McKean