This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:如何在 AWR2243 双级联开发板上修改距离和多普勒单元的数量

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, AM2732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1582128/awr2243-how-to-modify-the-number-of-range-and-doppler-units-on-the-awr2243-dual-cascaded-development-board

器件型号:AWR2243
主题: AM2732 中讨论的其他器件

现在、使用 AWR2243 双级联开发板时、需要修改距离数量和多普勒单元。 如何操作? 是否有任何参考文档? 我们将 AM2732 与两个 AWR2243s 搭配使用。 如果多普勒单元配置超过 32、则会发生错误。 您能告诉我们如何修改此限制吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    遗憾的是、开发双级联演示的团队不再提供支持。

    客户应使用提供的源代码来了解演示的工作原理。

    增加线性调频脉冲数量将导致更多的处理工作和更多的存储器。 如果没有足够的存储器或帧持续时间不足以允许进行额外处理、则器件可能不支持此配置。

    谢谢你
    Cesar