This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3101:飞行时间传感器产品选型

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1581089/opt3101-product-selection-for-time-of-flight-sensor

器件型号:OPT3101


尊敬的专家:

我正在探索飞行时间传感器配置的选项、其中发送器和接收器可以在物理上分开并在原型上的不同位置(短距离空间内的单向行程时序)放置。

系统的内部架构会导致信号双向传播、从而产生可变或不准确的测量结果。 对于 TI 是否提供此类解决方案、或者您是否可以向我推荐可能的资源或合作伙伴、我将不胜感激。

感谢您的时间和支持。

此致、
Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 ArTzy 的  帮助并启动此论坛。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:  

    我正在研究这一点、以了解我的任何同事以前都支持这种实施。  

    不明确鼓励将发射极放置在远离 PD 和 AFE 的位置、但可能会导致在校准期间更难消除串扰。   有必要使 PD 和 匹配电容器尽可能靠近  OPT3101 器件的 INP INM 引脚。

    在典型设计中、建议将发送器尽可能靠近 TX0、TX1、TX2 引脚放置、但这是为了实现一些典型的行业规格并简化光学设计。在其他地方可能会留出空间来放置发送器、而不会对系统功能产生负面影响。   

    谢谢您、  

    Joseph Scherphorn

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Joseph Scherphorn 

    **更新的测量值**
    感谢您的答复。

    为了简要描述挑战:我需要通过测量值约为 4cm (L)× 2cm (W) 的部件传输光束。 该器件具有轻微的弯曲、例如“香蕉形“、这会导致目标板完全伸出 (28cm) 时以一定的角度倾斜。 因此、我看到的读数不一致、尤其是在光束路径的中途和四分之三标记之间。

    如果传感器元件需要靠近、我想知道是否有可行的权变措施。 是否可以设计反射曲线来补偿角度偏移? 或者、从发射器运行光纤线、将射束重定向回底座以保持对齐是否可行?

    此致、
    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:  

    光纤可能是一种选择、但我需要很好地理解这对相位的任何影响。 在实践中、我预计这很难解释。  

    我以前没有看到这种策略、但我正在检查其他团队成员是否遇到过这种实施。

    Joseph Scherphorn