This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1314:故障触发精度和安培;引脚操作

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1581865/ldc1314-fault-trigger-accuracy-pin-operation

部件号:LDC1314


您好、专家、

我对故障触发器有几个问题、您能在下面分享您的反馈吗?

  1. 故障触发的近似精度是多少?
    (客户希望知道是因为看到了一些故障触发)
  2. 触发故障时通道如何工作?
    例如、如果 CH1 上触发故障、则 CH1、CH2、3、4 如何运行?
    CH1 是悬空还是连接到低电平? 通道 2、3、4 是否继续正常工作?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:

    1.关于故障触发的准确性,我们不提供具体的规格。 如果您能提供被触发的特定故障、我将能够进一步帮助解决此问题。  

    2.当单通道发生故障时,无故障输出应继续正常运行。 确定输出是否出现故障的理想方法是读取 转换结果和错误状态寄存器(通道 0 为 0x00、通道 1 为 0x02、通道 2 为 0x04、通道 3 为 0x06)。

    此致、

    Chase Girard