This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:AWR2944:如何消除背景噪声

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1581320/awr2944-awr2944-how-to-eliminate-background-noise

器件型号:AWR2944


我想消除固定的背景噪音,我的计划是将固定背景噪音的检测矩阵存储在闪存中,并将其发送给 DSS ,所以我的问题是:

1.如何对 MSS 中的内存进行 malloc、以及数据在哪里可以存储在内存 (L2 或 L3) 中?请告诉我相关的 API。

2.是否有我可以参考的模块?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    消除背景噪音的一种方法是只记录一个帧的背景并将其存储在 L3 中。 然后、当主体存在时、您可以从新捕获的数据中减去存储的时域帧数据。 假设器件静止在后台。  

    如果您可以控制环境、则每次引导时、您都可以执行后台运行、并使用 EDMA 将第一帧的数据移动到 L3。 如果您想永久保存一次、则可以将数据放在一个数组中、并让链接器在引导时将其加载到 L3 RAM 中。

    此致、
    Shailesh