This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:无法连接到串行端口。 重新检查选择的 COM 端口和/或权限。

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1582195/awr1843boost-not-able-to-connect-to-serial-port-recheck-com-port-selected-and-or-permissions

器件型号:AWR1843BOOST
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好专家、

在我的客户的指示下发帖:

可以通过 uniflash 生成映像文件。  
[MCU 2025年10月27日、12:56:20 PM][info] Cortex_R4_0:复位到器件的连接
[COM18、12:56:20 PM]【错误】Cortex_R4_0:指定的串行端口 2025年10月27日 不存在、已打开或权限被拒绝!!
[CORTEX 2025年10月27日、12:56:20 PM]【错误】Cortex_R4_0:! 正在中止操作!!
[MCU 2025年10月27日、12:56:20 PM]【错误】Cortex_R4_0:无法连接到串行端口。 重新检查选择的 COM 端口和/或权限。
2025年10月27日、12:56:20 PM][info] Cortex_R4_0:已启动刷写实例清理...
[NVM 2025年10月27日、12:56:20 PM][info] Cortex_R4_0:实例已取消初始化!
这是常见的错误,多少次,我可以尝试,相同的错误正在发生。 我尝试过更改端口、电缆、什么都不起作用。  
我还想知道、是否可以使用 CAN 以外的通信方法、例如 UART、SPI。 我已经尝试过 UART、但无法获取所配置的数据、因为 demo Studio 已经在访问该端口。 雷达电路板是否有办法与其他电路板通信? 如果我可以通过 UART 进行通信、您能提供一些相关示例吗?
即使我能够成功刷写 CAN 映像、雷达电路板是否会发送数据?
数据表中也未指定 GPIO 引脚和 CAN 引脚。  
我已经验证了 COM 端口。 是否激活了 Ubuntu 的 COM 端口、或者只是刷写。 我将连接雷达模块和 uniflash 映像。
此外、如果您能提供任何有关与其他电路板的 UART 通信的信息、将会很有帮助。
 
此致、
Gonnuri Jyothsna Devi,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请在设备管理器中确认 COM 端口可见。

    如果没有、您需要在 PC 上安装 XDS110 驱动程序。 如果您已经在 PC 上安装了 CCS 12.xx、则说明已安装这些驱动程序。

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 Ubuntu。
    我也尝试使用 windows。 但是,似乎什么都不起作用。  

    我 还想知道、是否可以使用 CAN 以外的通信方法、例如 UART、SPI。 我已经尝试过 UART、但无法获取所配置的数据、因为 demo Studio 已经在访问该端口。 雷达电路板是否有办法与其他电路板通信? 如果我可以通过 UART 进行通信、您能提供一些相关示例吗?
    即使我能够成功刷写 CAN 映像、雷达电路板是否会发送数据?
    数据表中也未指定 GPIO 引脚和 CAN 引脚。  
    我已经验证了 COM 端口。 是否激活了 Ubuntu 的 COM 端口、或者只是刷写。 我将连接雷达模块和 uniflash 映像。
    此外、如果您能提供任何有关与其他电路板的 UART 通信的信息、将会很有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这不是 TI 板、因此我不确定该 EVM 的具体细节和演示的具体细节。  

    我假定您尝试刷写的演示与我们在 TI AWR1843BOOST 上运行的演示类似。 如果正确、您尝试刷写的 CAN 演示将通过 CAN_FD 接口发送处理后的数据。  

    关于与其他电路板的 UART 通信、我们使用 UART 与 PC 进行通信的演示。 这样、该代码可以使用/移植到不同的电路板上。

    这些演示可在毫米波 SDK 3.6 中找到

    https://www.ti.com/tool/MMWAVE-SDK

    C:\ti\mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS\packages\ti\demo\xwr18xx\mmw

    C:\ti\mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS\docs\mmwave_sdk_user_guide.pdf

    谢谢你

    Cesar