This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP102:TMP102EVM 可用性

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP102, TMP112EVM, TMP112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1582393/tmp102-tmp102evm-availability

部件号:TMP102
主题中讨论的其他器件: TMP112EVMTMP112

您好的团队、

我的客户正在考虑使用 TMP102。

TMP102 的推荐 EVM 是什么?

是否应该是 TMP112EVM?

评估 TMP112EVM 上的 TMP102 是否需要进行任何修改?

此致、
伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用 TMP112EVM 评估 TMP102。 这些器件完全兼容;TMP112 仅提供更高的温度精度。

    谢谢、