This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:IWR6843AOP 配置

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1580508/iwr6843aop-iwr6843aop-configuration

器件型号:IWR6843AOP


尊敬的专家:

我需要 IWR6843AOP 配置方面的帮助。 我们在持续演示中使用它来感知人的存在。 在静止状态下、即使提出了很好的动议、我们仍有空缺。

此致、

旋转木马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    您当前使用的演示和配置是什么?

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我使用的是高架 3D 人员跟踪演示、可在雷达工具箱/实验/人员跟踪/电梯中的人员检测下找到。 我最初使用的是 PC_6843_3D_AOP_OVERHEADING_3M_RADIVE.cfg。  我减少了用于检测跟踪的点数量和用于检测的 SNR(基于我的设置)、以便在用户立即进入边界框时检测到用户。

    我还尝试了  pc_6843_3d_aop_overhead_3m_radial_staticRetention.cfg、它效果更好一些、但没有涵盖我试图解决的用例。 用例是、如果一个人无意识地躺在地板上、只要用户在场、轨道就应持续存在。 目前、根据 static2Free 参数、曲目在几秒钟后被丢弃。 我不想增加 static2Free 状态参数,因为我想能够可靠地检测到地板上的人基于细微的动作,即使他们躺在地板上昏迷的 15-20 分钟后。 由于我在高度反射的环境(如电梯)中工作、因此我需要使用头顶演示。

    感谢您的建议! 如果我能提供任何其他信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。  我们正在调查此问题、并将在第二天或第二天提供更新。  感谢您的耐心。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreya:

    在这种情况下、最佳选择是优化细微运动以保持轨道。 您可以配置 finemotion CLI、使传递 2 秒钟的数据用于 finemotion、计算每 500-700ms 进行一次。 这有保留轨道的最佳可能性,但如果人是完全仍然有轨道丢失的可能性. 但在这种情况下、由于范围较小、您可以尝试上述 finemotion 配置。

    此致