This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:如何修改下线性调频脉冲的配置?

Guru**** 2609555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1571622/iwr6843aop-how-can-i-modify-cfg-for-down-chirp

器件型号:IWR6843AOP


工具/软件:

TI 团队大家好、
如何修改下线性调频脉冲(电平感应)的配置?

flushCfg
dfeDataOutputMode 1
channelCfg 8 1 0
adcCfg 2 1
adcbufCfg 0 1 1
profileCfg 0 60 7 7 114.4 0 33.71 1 512 5000 0 48
chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1
frameCfg 0 0 2 0 500 1 0
低功率 0 0
guiMonitor 1 1 0 0 0 1
RangeLimitCfg 2 1 0.3 3.0
sensorStart
我确实尝试过配置它  
flushCfg
dfeDataOutputMode 1
channelCfg 8 1 0
adcCfg 2 1
adcbufCfg 0 1 1
profileCfg 0 60 7 7 11144 0 –33.71 512 5000 0 48
chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1
frameCfg 0 0 2 0 500 1 0
低功率 0 0
guiMonitor 1 1 0 0 0 1
RangeLimitCfg 2 1 0.3 3.0
sensorStart
但这个错误。 如何修改?
错误:MMWDemoMSS 毫米波配置失败[错误代码–203685702]

此致、
Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    该传感器仅支持正斜率。 传感器不支持向下线性调频脉冲

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhishek、
    哪个器件支持 负斜率?
    此致、
    Eric。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TI 雷达都不支持负斜率。 所有器件都只有正线性调频脉冲。 线性调频脉冲启动频率将始终低于线性调频脉冲结束频率。

    您正在研究哪些具体应用需要负斜率?

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    我正在测量 仅限范围 使用该out_of_box_6843_aop演示使用 HWA 和单根 TX/RX 天线

    此致、

    Eric。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对于测量距离、上升线性调频脉冲就足够了。 不需要下线性调频脉冲。 合成器在线性调频脉冲结束时复位、并从定义的起始频率开始新的线性调频脉冲

    此致