This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA900:PGA900 内部温度传感器偏移

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1581562/pga900-pga900-internal-temperature-sensor-offset

部件号:PGA900


您好、
我们已经开始调试一些配有两个 PGA900 的 PCB(15 件)。 除了至少两个器件的内部温度测量之外、几乎所有器件都能按预期运行。

我们看到、与其他测量温度(第二个 PGA900、附加温度传感器和外部 KTY 测量)相比、大约有 25°C 的偏移量。 数据表表明偏差通常应在 6°C 范围内。

25°C 的该偏移是否是规格范围内可接受的值? 测得的温度尚未校准。

此致

Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:  

    PGA900 的 Vdd 引脚处的电压是多少? 内部温度是 IC 芯片温度。 因此、如果电源电压较大、则内部 LDO 上较大的压降将引起一些自发热。  

    PGA900 器件之间存在工艺差异、校准是缓解这种情况的最佳方法。  

    谢谢、

    Maggie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maggie、

    Vdd 时的电压约为 15.1V、但这适用于所有器件和 PCB。

    由于自发热或制造公差/工艺变化导致的 25°C 偏差是否合理? 温度偏移的预期最小值/最大值是多少? 数据表中仅指定典型值。

    我们还使用红外温度计以及热成像摄像头验证了温度、但我们看不到该 25°C 偏移

    此致

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:  

    我可以查看是否可以找到最小值/最大值、它们不方便。 但是、如果不进行校准、偏差那么大也不会让我感到惊讶。  

    谢谢、

    Maggie