This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844EVM:在汽车工具箱 3.30 中使用 sbr.cfg 时 AWRL6844 车内应用的问题

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: AWRL6844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1585601/awrl6844evm-issue-with-awrl6844-in-cabin-application-using-sbr-cfg-in-automotive-toolbox-3-30

器件型号: AWRL6844EVM
主题: AWRL6844 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 团队:

公司目前正在使用 Automotive Toolbox 3.30 中的车内应用程序。
将 prebuilt_binaries 中的文件与下的配置文件一起使用时
AWRL6844_Incabin_GUI\src\chirpConfigs6844sbr.cfg 配置无法正常工作(如图 1 所示)。

显示正确响应的唯一部分是 featExtrCfg 点云计数 (例如,从 500 改为 130 有效)、但我们不确定此行为是否与培训或其他内部设置有关。

 

image.png

图 (1)

您能帮助我们调查此问题吗? 谢谢你。

作为参考、两者可供参考 ID CPD 配置正常工作、可在 GUI 中使用。

 

此致、

Henry Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    特征提取参数如下:

    featExtCfg < maxNumPtsPerZonePerFrm ><  numFrmProc ><  offsCorr. >< dbScanFilt >< dbScanEps >

    130 是每个区域的默认最大点数。 将此值增加到 500 可能会导致设备处理过多、这就是收到超时错误的原因。 您可以增加帧周期以获得更多的处理时间、也可以减少每个区域的最大点数。  

    您是否有任何特定原因想要增加增益  maxNumPtsPerZonePerFrm 到 500? 您在这里要实现什么目标。

    此致、
    Vignesh K.