This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA900:PGA900 的固件开发

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1585340/pga900-firmware-development-for-pga900

部件号: PGA900

我正在开发一款包含 PGA900 芯片的产品。 我想为其编写固件。 我下载了“PGA900 通用固件“并生成了一个工程。 但是、该工程似乎使用了过时的 TI 编译器 v5.1.1。 我正在使用 CCS 20.3、没有此编译器。 我尝试将工程移植到 TI Clang v4.0.4 LTC、但在 pga900_init.asm 文件中遇到“语句开头出现意外的令牌“错误。 请帮助我确定如何移植此工程或如何安装正确的编译器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deric:

    您是否使用 CCS 下载了 PGA 功能集? 以下是 一些常见问题的常见问题解答。 您应该可以通过常见问题解答中的链接下载任何版本的 CCS。  

    谢谢、

    Maggie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Maggie。
    感谢链接。
    安装 CCS 20.3 时、我安装了 PGA 套件。
    假设 PGA900 开发需要 CCS v12.8、我认为是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deric:  

    我的团队使用 CCS v12.8、因此这是我可以提供更详细支持的版本。 我从未尝试使用 CCS v12.8 进行 PGA 固件开发。

    谢谢、

    Maggie