This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC3114-Q1:能够为重启后设置新的默认参数

Guru**** 2694485 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC3114-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1585764/ldc3114-q1-ability-to-set-new-default-parameters-for-post-restart

器件型号: LDC3114-Q1

您好!  

是否可以在 LDC3114-Q1(目前正在测试 BOOST-LDC3114)上设置新的默认参数、以便该器件在重新启动时自动返回到所需的参数?  

如果不能、是否可以在生产过程中对这些项目进行预编程?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Isabel:

    借助 LDC3114-Q1 、无法更改器件的默认寄存器设置或在器件内存储寄存器信息。

    每当该器件下电上电时、LDC3114-Q1 将返回其默认寄存器设置、因此需要重新编程该器件。

    我希望我能回答您的问题、如果您有任何其他问题、请回复此主题。

    此致、

    Chase Girard