Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, IWRL6432
器件型号: IWR6843
主题: IWRL6432 中讨论的其他器件
尊敬的 TI 团队:
我目前正在评估 IWR6843 和 IWRL6432 毫米波雷达器件的泊车管理项目、希望您对以下两个技术问题有深入的见解:
-
静止车辆检测
IWR6843 或 IWRL6432 能否可靠地检测静止车辆? 我知道毫米波雷达通常针对通过多普勒偏移检测运动进行了优化、但我想确认通过当前 SDK 或通过配置调整来检测静态物体(例如停放的汽车)是否可行。 -
物体大小估算(宽度和长度)
是否可以使用这些雷达器件估算物体的大小、特别是宽度和长度? 虽然似乎支持通过仰角 FFT 估算高度、但我不确定横向尺寸 (X 和 Y) 是否可以准确地从点云数据或热图数据中得出。- 是否有任何支持此功能的 SDK 功能或示例演示?
- 额外的信号处理或配置调优(例如方位角/仰角 FFT 大小、CFAR 设置)是否有助于提高尺寸估算的空间分辨率?
非常希望提供有关相关演示、配置提示或限制的任何指导或参考。
此致、
Jack Cha