This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844:如何通过 ARM 和 DSP 的任务查看 CPU 负载?

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: AWRL6844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1584945/awrl6844-how-can-i-see-cpu-load-by-tasks-for-both-arm-and-dsp

器件型号: AWRL6844

尊敬的毫米波团队:  

就像标题一样、如何通过 AWRL6844 上的 ARM 和 DSP 的任务分析/可视化 CPU 负载?

祝您一切顺利、

Ethan cope

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Ethan、

    这是一个好问题。 据我所知、我们的器件上目前尚无此功能、或者我们是否通过 CCS Theia 或 20.1 支持此功能。  

    此致、

    Vignesh K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vig:  

    如果我们没有能够执行此操作的 TI 工具、您就明白了。 在这种情况下、我们建议客户查看每个任务导致的 CPU 负载是多少?  

    祝您一切顺利、

    Ethan cope

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    在这种情况下、您可以查看每个任务的处理时间并将其打印出来。 这可以让您知道每个任务的负载是多少。 我相信在我们 6844 的车内演示中、我们有一个有关如何测量 UART 输出任务上的任务处理时间的示例。

    此致、
    Vignesh K.