Other Parts Discussed in Thread: TMP1075, TMP1827, TMP114
器件型号: TMP1075
主题中讨论的其他器件: TMP1827、 TMP114
我通过 I2C 在 ESP32S3 器件套件上使用 TMP1075 温度传感器。 我已按如下方式配置传感器:
-
警报模式:中断。
-
警报极性:低电平有效
-
高温阈值:27°C
-
低温阈值:0°C
-
故障队列:1(立即触发)
我当前的温度读数是 28°C 、它高于高阈值、但 ALERT 引脚不会改变状态 。 我已经确认 I2C 对高/低阈值寄存器的写入成功、读回寄存器会显示正确的值。
由于它是开漏引脚、因此我已在 ALERT 引脚上连接了一个 10k 上拉电阻器。 我的 CONFIG 寄存器读取值为 0x62FF。
是否需要执行任何其他操作来启用 ALERT 引脚?