This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC6821:自动温度风扇控制中的调节阈值

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1586000/amc6821-adjustment-threshold-in-auto-temp-fan-control

部件号: AMC6821

尊敬的专家:

第 34 页的“PWM 控制器“部分中“DCY–RAMP“的阈值语句“自动温度风扇控制中的调整阈值“是否请参阅“PWM_MODE"引“引脚是否具有阈值?

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PWM-mode 引脚是一个只有两种状态的数字输入引脚。

    您必须通过使用 DCY-RAMP 寄存器的 I2C 写入事务来配置调整阈值位。

    风扇特性寄存器中与风扇频率和 PWM 模式引脚相关的 PWM 位。