This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:在 noRTOS 上对 AWR2944 EVM 进行编程的技术支持

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2944, SYSCONFIG, AWR2944EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1583387/awr2944evm-technical-support-for-programming-awr2944-evm-on-nortos

器件型号: AWR2944EVM
主题中讨论的其他器件: AWR2944SysConfig

为 AWR2944 EVM 编程提供的技术支持--

i)。 请指导如何通过 noRTOS 对 AWR2944 EVM 进行编程、因为我无法获得任何基于 noRTOS 的参考或示例。 我需要为应用进行范围设置

我使用的是以下版本:

CCS 版本: 12.8.1.

SDK 版本: mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_04

SysConfig 版本: 1.23.0

Radar Toolbox: RADAR_toolbox_3_20_00_04

ARM 编译器版本: TI v20.2.7.LTS、  TI Clang v4.0.2.LTS (使用哪一个)

 

请提供合适的文档/数据表、以便在 noRTOS 上配置 AWR2944EVM。

并逐步进行配置。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prem Kumar:

    您可以参阅  C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_04\mcu_plus_sdk_aw2x44p_10_01_00_04\examples 文件夹中不提供 RTOS 示例。 您将找到 NO RTOS 和 FreeRTOS 的示例。

    您还可以检查  使用较旧版本 SDK 的 Nonos OOB 2944。 您仍然可以使用它作为起点。

    arm 编译器版本: TI v20.2.7.LTS、  TI Clang v4.0.2.LTS (使用哪一个)

    检查 mmwave_mcuplus_sdk_ \mmwave_mcuplus_sdk_ \scripts\windows\setenv.bat 或 C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_04\mcu_plus_sdk_awr294x_10_01_00_04\imports.mak 文件、以查找用于测试应用程序的编译器版本(或任何其他软件版本)。 对于 CCS 工程、请检查 CCS projectspec 中的 cgtVersion。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Samhitha Bobba ,

    rpmsgParams.vringTxBaseAddr[CSL_CORE_ID_R5FSS0_0]=(uintptr_t)(&gIPCSharedMem[]);-“#29 期望出现表达式错误“ 在这些行中、生成文件(无法更改文件)。  

    当 iam 生成示例项目时、我遇到了这些问题。所以、我无法编译代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prem Kumar:

    如果您使用的是 Nonos 演示、请检查用于测试此应用程序的 SDK、编译器、SysConfig 版本。 以下是 Nonos 演示 CCS projectspec 的屏幕截图-

    如果您在屏幕截图中看到版本、则这些版本是非常旧的版本。 您可以使用相同版本的 SDK、SysConfig 和编译器在您的端重新编译应用

    您看到的错误是 SysConfig 中的功能更新导致的、其中应同时生成启用 IPC 共享存储器的两个内核的 syscfg 文件。 当前的  Nonos 演示项目规范不支持此功能。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 samhitha bobba、

    目前我正在使用 SysConfig v1.23.0、正如您说的、我尝试了 v1.21.0、但也遇到了同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prem Kumar:

    当前正在使用 SysConfig v1.23.0、正如您所说的、我尝试了 v1.21.0、但也遇到了同样的问题。

    在我上次响应随附的屏幕截图中、提到的 SysConfig 版本是 1.14.0、而不是 1.21.0。

    此致、

    Samhitha