This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3020:在恒定温度和湿度室中进行测量

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: HDC3020EVM, HDC3020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1585528/hdc3020-measurement-in-a-constant-temperature-and-humidity-chamber

器件型号: HDC3020

TI 工程师大家好:

要在温度和湿度室中测量 HDC3020EVM、
我想沿着穿孔切割、使用导线将其延伸、并仅将传感器单元安装在室内。

我当前使用的导联线上的绝缘体是 PVC。
但是、我听说 PVC 会产生气体、这会影响湿度精度。
不同的绝缘体会更好吗?
此外、这种气体的影响可以忽略不计吗?
请告诉我、我是否应该了解有关绝缘体和胎绳材料的任何要点、以供将来开发。

提前感谢您。

000.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi

    我认为 PVC 绝缘可以。 大约 140°C 之前、PVC 才会释气、因此在评估湿度的正常温度范围(通常小于 85°C)内、我不担心这一点。

    我们尚未研究 PVC 气体如何影响 HDC3020、但我认为、与气体本身相比、实现释气所需的高温暴露对器件性能的影响更大(尤其是在较大的 RH 室中)。

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex Thompson

    感谢您的答复。
    感谢您的快速答复。