This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:电路板不工作 (SO 448888)

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1584433/iwr6843isk-board-is-not-working-so-448888

部件号: IWR6843ISK
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好 TI 支持团队:
希望您做得好
 
客户购买了 IWR6843ISK 器件、并告知他们的电路板存在一些问题。
他们曾多次尝试通过在 TI E2E 论坛上提及同一问题来解决该问题、但无法解决该问题。  
根据客户的情况、他们可以从开机自检中看到、表明出现了硬件问题。
 
我将转发客户的文件、展示他们如何尝试解决客户的问题。  
请参阅随附的文件、并告知零部件是否有缺陷。 还请告知评估板的布置情况。 谢谢你。
 
 
此致、
Dan Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:  

    您能否询问客户他们使用什么软件来刷写雷达? 我们建议使用 TI 的 Uniflash。

    谢谢

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Blake、

    请参阅随附的文件以了解更多信息。 谢谢你。

    每位客户:

    实验环境:
    1) PC:窗口 11.
    2) 具有通信功能的 RS –232 电缆
    3) IWR6843ISK 电路板
    已使用安装软件
    1) mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS-windows-x86-install.exe
    2) uniflash_sl.9.3.0.5401.exe
    3) mmwave_studio_02_01_01_00_win32.exe
    4) MATLAB 版本 2025a

    e2e.ti.com/.../what_5F00_I_5F00_did_5F00_to_5F00_fix_5F00_the_5F00_error_2800_updated_2900_.pdf

    此致、

    Dan Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、

    您能详细介绍一下连接到了哪个 COM 端口吗? 还请说明是否 将器件设置为 刷写模式之后、但在尝试刷写器件之前应用了 nRESET。  

    谢谢。  

    Blake