This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP112-Q1:故障模式

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP112, TMP112-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1582978/tmp112-q1-failure-mode

器件型号: TMP112-Q1
主题中讨论的其他器件: TMP112

尊敬的团队:

是否存在“ I2C 是正常通信、但测量温度不是实际环境温度“的故障模式?

我们正在考虑针对故障模式的软件诊断、并了解 I2C 通信错误或温度检测错误。 但不确定它看起来运行良好、但实际上它处于错误模式...

此致、
北村裕人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    北村山喜  

    TMP112 没有自诊断功能。 只要根据数据表的建议使用传感器、温度精度就会符合规定。  

    使用 TMP112 时是否观察到任何问题?

    此致、
    Sakeenah  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khan:  

    感谢您的回答。

    TMP112 没有自诊断功能。

    这是否意味着、如果传感器输出的值比实际环境温度错误、则无法识别 IC 出现故障或故障的情况?

    此致、
    北村裕人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    北村山喜

    是的、TMP112-Q1 不具有内置安全特性。  

    TMP112-Q1 是“功能安全型“、这意味着 TI 提供时基故障率、FMD 和引脚 FMA。 客户可以使用此信息来进行功能安全系统设计。 以下是 FS 信息文档: https://www.ti.com/lit/fs/sffs028/sffs028.pdf 

    此致、

    Sakeenah Khan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khan:

    您是否会向我推荐具有内置安全特性且规格与 TMP112-Q1 相似的温度传感器?

    此致、
    Yuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto-San:

    遗憾的是、目前 TI 的温度感应产品系列不包含具有自诊断功能的温度传感器。  

    此致、

    Sakeenah