This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1101EVM:LDC1101 EVM GUI 正在运行、但无法选择器件。 设备管理器中的驱动程序不读取 (&quot);EVM (&quot);

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC1101, LDC1101EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1581683/ldc1101evm-ldc1101-evm-gui-is-running-but-cannot-select-device-driver-in-device-manager-does-not-read-evm

器件型号: LDC1101EVM
主题中讨论的其他器件: LDC1101

将 LDC1101 连接到“LDC1101 EVM GUI“版本 1.0.0.6(下载文件 snoc032.zip)时出现问题。

我的系统在这里是 Win10 工作站、但在我的 WIN11 笔记本电脑上也有同样的问题。  

 到目前为止、我尝试了一些发布的策略、但没有成功。 GUI 正在运行(无 BROKEN LabView 图标)、但无法连接(未在右下角连接)。 2 端口可见、但正确的 COM3 在选择后几秒钟消失。  

设备管理器中的驱动程序仍然无法读取“EVM"。“。 我无法将当前的 windows 驱动程序“usbser.sys"替换“替换为我下载的驱动程序(从 Fix_LDC1101_gui_port_issue.zip)...  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norbert 博士:

    我们的一位专家会让您了解并返回给您。

    此致、

    Mekre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norbert 博士:

    感谢您发布到传感器论坛!

    很遗憾听到您在运行 LDC1101EVM GUI 时遇到问题。

    如果您还没有、请尝试下载并安装 NI VISA 运行时 32bits 以查看这是否有帮助、请参阅下面的链接。

    www.ni.com/.../en

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alicia:

    我安装了 ni-visa_25.8、似乎同时支持 32 位和 64 位版本。 Visa Interactive 控件显示 2025 Q4 版本 7.2。

    在哪里可以检查 它是否安装为 32 位版本?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norbert 博士:

    您可以通过 在计算机上打开 NI Package Manager 来检查 NI-Visa 运行时(这应该已与运行时引擎一起安装。

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alicia:

    我可以看到安装了 LabVIEW 运行时(32 位和 64 位)、2025 Q3 补丁 2。

    • 我想我应该删除 64 位版本吗?  

    LabVIEW Runtime Engine 2010:版本 10.0.240.0

    NI-VISA 也被列出: 2025 年第四季度

    此致、Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norbert 博士:

    同时安装 32 位和 64 位版本应该没问题。  

    此外、在尝试运行 GUI 时、您是否尝试过以管理员身份运行该 GUI? 过去、一些客户提到他们能够通过这样做来使 IT 正常工作。

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alicia:

    以 admin 身份运行 GUI 没有任何变化。 不过、我可以看到无法卸载 EVM GUI。  

    此外,我现在看到在已安装的程序列表中,签证共享组件和 VISA.NET 是 64 位!  

    此致 Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norbert 博士:

    您拥有哪个版本的 NI-VISA? 您是否可以安装 NI-VISA Runtime 14.0.1 以查看这是否有帮助?

    另外需要记住的一点是、此 GUI 旨在与 Windows 7/8/XP 一起使用。 您是否能够在 Windows 7 的兼容模式下运行此 GUI、看看这是否有帮助?

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alicia:  

    没问题。 到目前为止,我测试了兼容性模式 Win 7:没有变化。

    我的 VISA 版本是最新的 2025Q4 ,在我的 NI 软件包管理器中,我只能看到版本回到 17.0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norbert 博士:

    我在下面链接的线程中发现、安装 7536.NI_Visa_rt_installer.zip 后、他们能够让 GUI 在 Windows 8 VM 中运行。

     LDC1101EVM:固件协议似乎不起作用  

    在使用 LDC1101 这种情况下、您是计划 使用 Rp 测量还是具有高速应用? 否则、我 建议将 LDC131x 或 LDC161x 器件用于新应用。

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alicia:

    同时,我成功地 通过 Arduino 控制器从 MIKROE 运行类似的主板 LDC1101Click。 因此、我打算 将 EVM 分开、现在使用自己的感应线圈继续这样操作。

    我当时选择 LDC1101、因为它的高采样率 是 我制造的高带宽涡流放大器的基准和参考。  

    感谢您的努力!  

    Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norbert 博士:

    我很高兴您能让它与 MIKROE 中的 LDC1101Click 配合使用。  

    此致、

    ~Alicia