This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:LAN 端口不亮

Guru**** 2647705 points

Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1588594/dca1000evm-lan-port-does-not-light-up

器件型号: DCA1000EVM

尊敬的专家:

我需要您批准进行以下查询:

问题:DCA1000EVM 电路板中的 LAN 端口无法正常工作、而 PC 端运行良好、没有 LED 亮起。 我检查了 PC LAN 端口、发现 PC 端运行良好。

但是、当我将 LAN 端口连接到 DCA1000EVM 电路板以及所有其他电缆/线缆和交换机时、设置得很好。 软件 (TI CCS、TI mmWave Studio 和 MATLAB) 找不到 LAN 端口。  他们都说“局域网端口没有连接!“ 而所有电缆/线缆都连接良好。
我甚至发现 LAN 端口指示 LED 未亮起。 我检查了 ipconfig、发现 LAN 端口未连接。

您能否确认 LAN 端口已损坏并且需要更换?

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否尝试按照《快速入门指南》中的说明配置静态 IP 地址。

    C:\ti\mmwave_studio_02_01_01_00\docs\DCA1000EVM Quick_Start_Guide


    我们建议您尝试捕获原始数据并查看是否出现错误。

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    客户尝试按照《快速入门指南》中的说明配置静态 IP 地址。  通常、大多数局域网端口 LED 应亮起、但 LED 未亮起。 此外、 这些软件 (TI CCS、TI mmWave Studio 和 MATLAB) 抱怨称无法找到 LAN 端口。

    因此、我得出结论、主板有硬件问题。 您能否确认?
    此致、
    Marvin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请让客户使用不同的以太网电缆。 我们以前已经看到问题出在以太网电缆上

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    客户尝试更换以太网电缆、但问题仍然存在。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    然后、我们可以确认电路板存在硬件问题

    谢谢你
    Cesar